Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470
工具与软件:
你好。
这是来自 TUSS4470的 Vout (黄色)和来自压电传感器的输入信号(蓝色) 在同一屏幕上。 可以看到、出于某些原因、黄色包络的长度大约是实际信号的两倍。
我曾尝试减小 Cflt、希望它能够减小对数放大器的时间常数、但从4.7nf (I 在130kHz 下工作)降至680pf 并没有太大帮助。
我禁用了第一个和最后一个 LOG 放大器级、BPF 的启用频率为135kHz。
这种情况发生的原因有什么想法吗?是否有办法解决? 我想信封是一个信封 ,而不是这个过度延伸的垃圾...
谢谢!