This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:用于手部移动检测的 TX 波束形成和零转向的可行性(IWR6843ISK-ODS / MMWCAS-RF-EVM)

Guru**** 2461070 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488544/iwr6843isk-ods-feasibility-of-tx-beamforming-and-null-steering-for-hand-movement-detection-iwr6843isk-ods-mmwcas-rf-evm

器件型号:IWR6843ISK-ODS
Thread 中讨论的其他器件: MMWCAS-RF-EVM

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们正在 开展一个研究项目、该项目专注于使用毫米波雷达技术进行手部运动检测。 我们已使用 IWR6843ISK-ODS 成功实现手势检测、其中我们能够以非常高的精度检测50cm 到1米范围内用户的手部移动。 现在、我们希望应用 TX 波束形成和零转向技术来提高系统的安全性、而不是出于加强信号或提高检测精度的目的、因为距离 始终是近距离。 具体而言、我们的目标是使用波束形成将能量引导到用户、并使用零转向来抑制能量流向其他方向。

我的问题是:

1) 1)对于距离雷达1米内的单个用户、在 IWR6843ISK-ODS 或 MMWCAS-RF-EVM 上实施 TX 波束形成和零转向是否可行?

2) 2)与在无波束形成或零转向的情况下运行系统相比、应用这些技术是否会对手部运动的检测精度产生负面影响? 我们知道、使用波束成形会限制检测的角场、并要求用户处于特定位置、这在我们的实验场景中是可以接受的

3) 3)如果我们改用 MMWCAS-RF-EVM (由于另一个团队正在用于其他项目)、是否可以在仅使用3个 TX 天线的情况下实现波束形成和零转向、以使配置与我们在 IWR6843ISK-ODS 上的现有实验一致?

4) 4)如果我们在 MMWCAS-RF-EVM 上应用波束形成和零转向、我们是否能够获得与使用 IWR6843ISK-ODS 在不使用波束形成的情况下获得的检测结果相当的检测结果?

我们对波束形成和零导技术相对比较陌生 、如果您建议在上述器件上这是否可行、如果我们在添加这些技术时应该遵循最佳实践来保持检测精度、或者如果有任何 有助于我们实现这一点的材料或来源、我们会非常感谢。

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1)对于距离雷达1米之内的单个用户来说、是否可以在 IWR6843ISK-ODS 或 MMWCAS-RF-EVM 上实施 TX 波束形成和零导向?

    由于 TX 天线未在同一方向对齐、因此在6843ODS 上无法进行波束控制。 由于您唯一的 TX 天线具有2个方位角/仰角、因此您无法有效地进行波束控制。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、这是否意味着在 6843ODS 中可以实现波束形成?  

     MMWCAS-RF-EVM 呢?  如果我们使用3 根 Tx 对齐天线、是否可以进行转向、因为该器件有16根 Tx 天线?  

    如果需要、  我们是否能够获得与使用 IWR6843ISK-ODS 在没有波束形成的情况下获得的检测结果相当的检测结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 MMWCAS-RF-EVM 上、您可以执行更复杂的波束控制

    [报价 userid="646671" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488544/iwr6843isk-ods-feasibility-of-tx-beamforming-and-null-steering-for-hand-movement-detection-iwr6843isk-ods-mmwcas-rf-evm "]

    2) 2)与在无波束形成或零转向的情况下运行系统相比、应用这些技术是否会对手部运动的检测精度产生负面影响? 我们知道、使用波束成形会限制检测的角场、并要求用户处于特定位置、这在我们的实验场景中是可以接受的

    [报价]

    我不知道波束控制在这方面是否会有所帮助、但我相信您可以使用 MMWCAS-RF-EVM 开发出比使用6843ODS 更精细分辨率的算法。 我不建议在这样的短距离内使用波束控制。

    [报价 userid="646671" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488544/iwr6843isk-ods-feasibility-of-tx-beamforming-and-null-steering-for-hand-movement-detection-iwr6843isk-ods-mmwcas-rf-evm "]

    3) 3)如果我们改用 MMWCAS-RF-EVM (由于另一个团队正在用于其他项目)、是否可以在仅使用3个 TX 天线的情况下实现波束形成和零转向、以使配置与我们在 IWR6843ISK-ODS 上的现有实验一致?

    [报价]

    否、您需要使用更多天线才能使用波束控制。

    [报价 userid="646671" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488544/iwr6843isk-ods-feasibility-of-tx-beamforming-and-null-steering-for-hand-movement-detection-iwr6843isk-ods-mmwcas-rf-evm "]

    4) 4)如果我们在 MMWCAS-RF-EVM 上应用波束形成和零转向、我们是否能够获得与使用 IWR6843ISK-ODS 在不使用波束形成的情况下获得的检测结果相当的检测结果?

    [报价]

    如果您使用 MMWCASREVM、则由于您拥有更多的天线、因此应该会显著改善检测结果。 但您的整个处理链将有所不同、因此我不会 考虑将结果从一个器件移植到另一个器件。 这些是完全不同的系统、具有非常不同的预期处理链。