This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:高精度演示

Guru**** 2615305 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487344/iwr6843aopevm-high-accuracy-demo

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我能够让演示正常工作、 下面是我的问题:

1.你是否愿意给我一些指引,告诉我如何才能确定这是准确的?

2.或者运行一次实验、这样我就不会有连续的读数了?

3.如何进行连接,使我可以有一个 esp32微控制器读取数据,并根据读数计算百分比填充水平?  用于将 esp32与 iwr6843aopevm 连接、以便它可以读取我计划使用的 I2C 引脚(位于雷达模块本身上)相关的数据。 只是很难知道从哪里开始,因为我还在学习过程中。

4.另外,我希望能够看到我是否能够添加超过3点的读数,正如它所描述的。

此致、

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    您愿意给我一些关于我如何确定这是准确的建议吗?

    液位传感演示使用一种称为 zoomFFT 的技术、基本上是围绕 FFT 峰值进行插值、以获得更精细的实际物体距离分辨率。

    为了进行验证、您可以在合适的环境中使用强反射器测试器件、以便了解精度和计算出的距离。

    Unknown 说:
    或运行一次实验、这样我就不会连续读取

    您能否进一步说明这一点?

    如何通过接口实现这一点、从而可以拥有 esp32微控制器

    您可以查看器件数据表、以便首先了解支持的通信接口。 然后、您可以继续使用相应的连接以及从 esp32进行通信的程序。 您可以把 UART 看作非常简单。

    Unknown 说:
    此外、我还希望能够看到我是否能够按照描述添加超过3点的读数。

    是的、可以实现。 您需要修改正在发生峰值发现的源代码、确保存储更多峰值并相应地触发缩放 FFT。

    此致、

    Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharan、

    是的、这是可能的。 您需要修改正在发生峰值发现的源代码、确保存储更多峰值并相应地触发缩放 FFT。

    对于源代码、哪个文件是基于高精度可视化工具的、以及我应该使用什么来获取原始数据以便能够发送这些数据。

    此致、

    TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 源代码中的 RADARDEMO_highAccuRangeProc_priv.c 和其他相关文件。

    此致、

    Sharan