This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:关于更改波特率

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488912/iwrl6432-about-changing-the-baudrate

器件型号:IWRL6432

工具与软件:

您好、专家级、

   在开箱即用示例中、l6432的配置文件(mmwave_demo_xwrl6432.cfg)更改了 sensorStart 之前串行端口的波特率(波特率1250000)、

  我可以问、这个命令是必须在 sensorStart 命令之前发送、还是可以在 sensorStart 之后或在雷达启动后的任何位置发送?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    必须在 sensorStart 之前发送这个命令以利用1250000的波特率。

    此致、

    Sharan