This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:为什么在 Uniflash 中对 SBL 和出厂默认映像进行编程之间需要进行器件复位?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487516/awrl1432-why-device-reset-is-necessary-between-programming-sbl-and-factory-default-image-in-uniflash

器件型号:AWRL1432

工具与软件:

您好!

在 文件:///C/C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00/docs/api_guide_xwrL14xx/EXAMPLES_DRIVERS_SBL.html 中

它提到在对 SBL 进行编程之后、您需要复位器件、然后对另一个映像进行编程。

这是必须的吗? 如果是、我可以知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ajay、Angie、

    您有答案吗?  奇怪的是、为什么刷写 IMG1和 IMG4之间必须进行复位?