This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:演示和#39的构建错误;外部入侵监视和验证;

Guru**** 2616065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487484/iwrl6432boost-build-error-for-the-demo-exterior-intrusion-monitoring

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:SysConfigIWRL6432

工具与软件:

你(们)好、

 在 radar_toolbox_3_00_00_05中构建"外部入侵监测"演示时、我遇到了未定义符号的构建错误。

           首次引用了未定义的    
 符号                          
---            -------    
MmwDemo_calibInit   ./motion_detect.o   
gATECalibDataStorage ./mmw_cli.o         
gmmwinit            ./power_management.o
我正在使用"mmwave_L_SDK_05_05_03_00"。
在 SDK 中构建其他示例(如"运动和存在检测")时没有错误。
有任何更新吗?
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对不起混淆, 外部入侵监控演示用户指南有一个拼写错误。 它提到可以使用 SDK 6.4.0.1或更高版本、但演示软件尚未更新、因此它目前只能使用 SDK 6.4.0.1。 请安装 SDK 5.4.0.1以构建该演示、而不会出现错误。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请删除并重新导入外部入侵监控项目。 然后、演示应使用 SDK 5.2.0.1成功编译。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    重新导入项目后、构建成功完成。
    (有些改变,包括 Clang 版本...)