This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:连接到 MMWAVEICBOOST 时、开箱即用演示崩溃

Guru**** 2615865 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1481116/awr6843aopevm-out-of-the-box-demo-crashes-when-connected-to-mmwaveicboost

器件型号:AWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST

工具与软件:

您好!

radar_toolbox_2_30_00_12/source/ti/examples/Out_Of_Box_Demo/src/xwr6843AOP/out_of_box_6843_aop.projectspec在 CCS 20.0.2.5__1.6.2中导入了我的工作区、并按照中的说明进行操作radar_toolbox_2_30_00_12/software_docs/Debugging_with_CCS_Theia.html

调试会话没有问题地继续进行、直到我发送sensorStart CLI 命令、此时系统崩溃。
根据调试器,崩溃发生在此特定位置,但它仍然报告retVal = 0.

我还尝试了out_of_box_6843_aop.bin在将 EVM 安装到 MMWAVEICBOOST 时进行刷写、并使用 Demo Visualizer 运行。 但是、我在执行时遇到了错误sensorStart

有趣的是,当我切换 EVM 到独立模式,(不重新刷新-即使用 通过 MMWAVEICBOOST 刷新的相同 out_of_box_6843_aop.bin  ),一切都能在相同的配置下正常工作。

总结:

  • sensorStart当安装在 MMWAVEICBOOST 上时执行崩溃
    • out_of_box_6843_aop.xer4f正在 CCS 中调试
    • 实际运行的out_of_box_6843_aop.bin演示可视化工具
  • out_of_box_6843_aop.bin仅与 EVM 配合运行时可以正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    我们的一位专家将很快与您联系。

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、请发送您在使用 mmWaveICBooster 进行测试时的设置图片。   

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢你。 根据图片、  EVM + ICBOOST 模式的开关设置似乎正确。  

    [quote userid="625193" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1481116/awr6843aopevm-out-of-the-box-demo-crashes-when-connected-to-mmwaveicboostout_of_box_6843_aop.bin 通过演示可视化工具运行

    如果刷写了.bin 文件时发生崩溃、是来自雷达工具箱的预编译二进制文件还是在 CCS 中导入和编译工程后生成的 bin? 您能否确认预编译的二进制文件也会发生崩溃?

    此外、您是否可以检查用于 ICBOOST 板的电源? 需要5V 3A 电源。  

    此致、
    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh  
    确认崩溃会出现在 C:Out_Of_Box_Demo \ti\radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\prefbuild_binarys\out_of_box_6843_aop.bin 中预编译的二进制文件
    此外、根据需要提供5V 3A 电源  
    它是否适合您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、预编译的映像会与开箱即用演示可视化工具的任何默认配置一起发生崩溃  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我对延误深表歉意。 这种行为不符合预期。 最终、具有默认配置的预编译二进制文件可以正常工作 可能仍然存在一些设置问题。 您是否还可以确认 AOP EVM 背面 S3的正确设置? 它应该处于 OFF 位置。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认  
    S3关断  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 您是否有任何备用的 EVM /电源/USB 电缆/MMWAVEICBOOST/笔记本电脑? 如果是、您可以尝试一次换出一个、以尝试找到问题所在。 如果您已经尝试过此功能、请告诉我。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有一个  MMWAVEICBOOST  
    我已经 在不同的笔记本电脑上使用2个不同的 EVM 进行了测试-结果相同  
    没有  MMWAVEICBOOST 、所有器件都可以正常工作、安装 MMWAVEICBOOST 后、传感器启动后会生成错误   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有其他可以尝试的5V 3A 交流适配器? 此外、当您在 CCS 中调试时、程序是否始终会在您如上所示的相同位置崩溃? (很抱歉有这么多问题)。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh  
    尝试使用不同的适配器-相同的结果
    调试时、崩溃始终发生在如上图所示的位置
    如果在不进行调试的情况下运行该 bin、它也会在 sensortStart 后崩溃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我已请硬件专家查看该线程、并建议您可以采取任何其他调试步骤来确认问题。 请给他们24小时回复。  

    此外、您能否告诉我们此 ICBOOST 板是否适合您过去运行演示?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认 毫米波 IC 升压控制器的 LED 状态。

    D11.  

    D14  

    DS1  

    D10  

    DS3.  

    DS4.

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、Ankit、这是我的第一个也是唯一的 ICBOOST、因此它以前对我从未起过作用
    请参阅中随附的带有 LED 图像的 zip 文件
    我上面的帖子还具有非常清晰的 EVM 和  ICBOOST 中 LED 的图片  

    我还在 压缩期间添加了电路板的视频   
    请注意 EVM 上的 LED 在 发生崩溃时闪烁的视频  


    BTW、如果图像中不清楚、请注意"
    DS4开启
    DS3关闭
    D10开启





    e2e.ti.com/.../1234.ti.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
      我觉得 mmWave LED-BOOST IC 状态正常。 视频中闪烁的 LED 在蓝牙部分为"LD6"、与 OOB 演示无关。  
    仅供再次确认、您能否确认该演示在 AWR843AoP EVM 独立运行时是否可以正常工作? 您是否还可以检查 mmWaveStudio 和/或 CCS Studio 与 IC BOOST 的连接。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、EVM 可以正常工作、并作为独立运行演示。
    在 CSS 中,我设法调试和步进,直到我崩溃的点,如第一篇文章的图片所示-所以我猜连接是好的-是否有其他方法来检查它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、
    感谢您的确认。 JTAG 接口在 CCS 中用于连接。 因此、我建议您连接到 mmWaveStudio 以验证 RS232接口及其路径。 您可以执行这些步骤直至 RF 加电吗?
    SOP2模式选择->连接到 RS232 COM 端口->设备选择->固件下载-> SPI 连接-> RF 加电。
    您还可以尝试通过 mmWaveStudio 中的 RegOp 选项卡读取一些存储器(例如:0xFFFFE268)。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从未使用  mmWaveStudio 、我只需要 ICBOOST 用于代码调试、因此我不知道绕过 JTAG 的这一步骤有何帮助。
    如果您仍然认为有必要、请发送一个链接、其中包含 mmWaveStudio 和 ICBOOST 设置指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、
    我很抱歉因假期而延迟。 如果您不熟悉 mmWaveStudio、您是否可以尝试/确认以下步骤?
    1.您是否能够通过连接到 EVM 的 IC Boost 来刷写 appimage?
    2.您能否尝试使用最新 SDK 中的应用映像运行 OOB -"MMWAVE_SDK_03_06_02_00-LTS"

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivaprasad:

    1.如第一篇文章中所述 、通过 IC BOOST 连接到 EVM 正常闪烁。

    2.到目前为止、我尝试了 C:Out_Of_Box_Demo \ti\radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\prefbuild_binaries\out_of_box_6843_aop.bin 下的该文件
    根据您的请求、我现尝试了 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\xwr68xx_mmw_demo.bin 下的 bin
    (不适用于 AOP)-它也会在传感器启动后崩溃  
    如果您希望我尝试使用其他 bin、请指定文件位置  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、
      1.如果您可以尝试通过 EVM+EVM 升压设置进行刷写、它将有助于使用 IC 升压+ IC 设置验证 RS232通信。
      2.可以在可视化工具中选择 xWR68xx、而不是 xWR68xx AOP;演示应使用相同的 appimage 运行。
        如果这也不起作用、请在 CSM 服务目录-客户支持中提出更换 IC BOOST 的请求

    谢谢。
    此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sivaprasad
    我两个人都这样做了
    我正在安装 EVM 的 IC 升压转换器中闪烁、我确认它正常工作  

    我  从  C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\中刷入了 xwr68xx_mmw_demo.bin
    我将可视化工具更改为 xWR68xx
    结果与发送 sensorStart 后崩溃-就像另一个 bin 一样  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的确认。  仅 当向 EVM 提供的功率不足时、我才能重现此问题、因此我要求您使用另一个电源适配器进行确认。 在申请更换 ICBOOST 板之前、您可以通过示波器或其他方式验证提供的实际功率是5V-3A 吗?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、
    其他适配器 不适合我-但由于您的评论、我尝试直接为 EVM 供电、现在它可以工作了
    谢谢!!!