This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:主题:有关 Quot 的咨询;原理图/PROC140B (002_IWR)_Sch.PDF"电路图

Guru**** 2616495 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432BOOST, UNIFLASH, AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488450/iwrl1432boost-subject-inquiry-regarding-schematics-proc140b-002_iwr-_sch-pdf-circuit-diagram

器件型号:IWRL1432BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHAWRL1432

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在准备使用"Schematics/PROC140B (002_IWR)_Sch.PDF"电路图设计类似于 IWRL1432BOOST 的电路板、并有几个问题:

我想将固件上传到我定制电路板上的 IWRL1432BGAMFQ1。 我是否可以将电路板切换到刷写模式并使用 Uniflash 程序写入固件? 如果没有、您能否提供完成此任务所需的其他步骤?

在"Schematics/PROC140B (002_IWR)_Sch.PDF"电路图的第8页上、有电流传感器和温度传感器。 这些传感器是否可以保持未连接(NC)状态、或者传感器值是否是运行所必需的、这意味着系统依靠其读数来实现正常功能?

我期待着你对这些问题的指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    您可以通过在 QSPI 闪存中加载二进制文件(appimage)对器件进行编程、您可以在器件的刷写模式下使用 Uniflash 来执行此操作。 要了解引导加载程序流程、请参阅应用手册:

    https://www.ti.com/lit/ug/swru622a/swru622a.pdf 

    电流传感器和温度传感器均用于开发目的。 这些元件可以留在定制电路板中。 电流传感器用于估算相应电源轨上的总体功耗、而温度传感器用于温度校准目的。

    您还可以查看我们的参考设计:

    AWRL1432 KTO 参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDEP-01036 

    IWRL6432FCCSP 参考设计(60GHz): https://www.ti.com/tool/TIDEP-01030 

    谢谢!

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "电流传感器和温度传感器用于开发目的。 这些元件可以留在定制电路板中。 电流传感器用于估算相应电源轨上的总体功耗、温度传感器用于温度校准。"

    =>我理解之前的解释。 感谢您的答复。

    但是、我仍然有一些问题:

    将定制板与 TI TM4C1294NCPDT-128 (XDS110) IC 一起使用时、是否需要将固件写入 IC? 或者、与 TI IWRL1432BOOST 板类似、我可以只使用 Uniflash 在不进行任何额外设置的情况下写入 appimage 文件吗? ​

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、使用 XDS110、您只需在器件的刷写模式下使用 uniflash 将二进制文件(appimage)上传到 QSPI 闪存、并在功能模式下运行应用程序。 无额外要求。 此操作需要 QSPI 闪存。 我希望您在设计中使用此器件。

    在刷写模式下、器件 RS232线路将帮助将二进制文件加载到外部 QSPI 闪存中。 在功能模式下、二进制文件将从外部存储器加载到器件 ROM 中。

    如果您没有外部 QSPI 闪存、请参阅应用手册:

    https://www.ti.com/lit/ug/swru622a/swru622a.pdf  

    谢谢!

    Swarnendu