Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP
Thread 中讨论的其他器件: TDA2、 MMWAVE-DFP
工具与软件:
您好!
我最近从事了从 MMWCAS-DSP-EVM 接收的数据中提取距离多普勒地图的相关工作。 我的最终目标是从此器件提取和处理数据、以便自行执行后处理、但要充分利用此器件的所有优势(多 TX 属性以及通过 TX 天线的2D 平面配置执行仰角感应的可能性)。
但是、我似乎无法设置 mmWave Studio 来提取包含我预期内容的 ADC 数据文件。 如果我使用单个 TX 天线、我已经知道如何配置器件、以便具有大小为(num_FRAMES * size_of_a_frame)的文件、其中单个帧的大小由(num_adc_samples * num_chirps_per_FRAME * num_RX_tennes)给出、但这并未提取 RDC 和距离多普勒映射、但过程尚未完成。
我如何设置设备才能 在 MIMO 配置中运行? 目前、我可以了解如何设置单个器件、以便查看参数如何影响较低规模的数据采集、然后我将继续 在第二阶段延长此时段。
感谢您的建议、
Luca.