This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:关于 mmWave Studio 中的 RX 波束形成设置

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, DCA1000EVM, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486694/awr2243boost-about-rx-beamforming-setting-in-mmwave-studio

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR2243

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我想将 AWR2243BOOST 与 DCA1000EVM 配合使用、以通过 mmWave Studio 测试 RX 波束形成。 但是、我不知道如何设置参数。  

例如、附加的图像中显示了布局。

当我进行测试时、我通过 TDM 方法使用3个 TX 4个 RX MIMO。 我不知道是否 使用"Digital compensation EST control Config"、"Ph shift comp (Deg)" 可以通过不同的 RX 形成波束。 我不知道如何为上部布局设置不同的参数。 (下一张图片只是一个示例、在测试过程中、我将红框中的所有参数设置为"30"(Deg)。)

此致、

TICSC