请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1843BOOST 工具与软件:
我将使用 CCS 20.1、并且可以手动连接到 MSS 和 DSS 子系统、然后手动为每个子系统加载应用程序。 这对于每个编辑/生成/运行/测试周期都很麻烦。 如何自动执行这些步骤?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我将使用 CCS 20.1、并且可以手动连接到 MSS 和 DSS 子系统、然后手动为每个子系统加载应用程序。 这对于每个编辑/生成/运行/测试周期都很麻烦。 如何自动执行这些步骤?
您好!
您可以编写 js 脚本来自动执行这些步骤。 然后、可以在中执行脚本 Scripting Console 运行该演示。 请参阅脚本控制台文档。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_scripting_console_view.html
注意:在运行启动脚本之前、每个调试会话仍需要手动复位/下电上电。
此致、
Josh