This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:HWA 的输入/输出格式化程序数据缩放中的"SSS"内容

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488747/awrl6432-what-s-the-sss-in-input-output-formatter-data-scaling-of-hwa

器件型号:AWRL6432

工具与软件:

您好!

请告知 HWA 的输入/输出格式化程序数据缩放中的"SSS"是什么? 它是带符号位吗? 如果是、如果否、它将是怎样的 第1位> 1?

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris:

    可以、SSS 表示符号扩展位。  例如、值100将是24位十六进制的"64"、值-100将是24位十六进制的"F9C"。 如果有道理、请告诉我。  

    此致!

    Zigang