This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA780-INA781EVM:INA780

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485710/ina780-ina781evm-ina780

器件型号:INA780-INA781EVM

工具与软件:

为什么用蓝色标记的区域没有过孔? 是否存在添加通孔的缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    我正在研究这个问题、我很快就会回复您。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    蓝色区域没有过孔、因为 在直流路径中放置过孔会增加串联电感、这对于电源来说可能是不可取的。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mallika。

    感谢您的回答。 如果不在直接路径中放置过孔是为了减少串联电感、这意味着所有电流的主要路径将仅是顶部铜。 导致从中间和底部平面的路径将包括从侧面的过孔。 所以其余平面主要用于散热、所有电流的主要路径是顶部覆铜、这种理解是否正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    电流的主要路径是顶层、但底层平面也将承载很大一部分电流、因为电流之间没有任何弯曲的表面。 但请注意、如果您的电源没有任何开关方面、则在电流路径中添加过孔不会产生显著影响。  

    此致!
    Mallika Senthil