This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TUSS4470:带300kHz 传感器的 TUSS4470

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490745/boostxl-tuss4470-tuss4470-with-300khz-transducer

器件型号:BOOSTXL-TUSS4470
主题中讨论的其他器件:TUSS4470

工具与软件:

TUSS4470开发板有问题。 首先、我能够使用40kHz 传感器进行正确设置、从而通过 GUI 读取距离。

不过、我有另一个300kHz 换能器。 虽然我做了所有可以做的调整、但我无法正确运行。 我使用的换能器链接如下所示:

www.sameskydevices.com/.../cusp-tr12-010-1150-th.pdf

它是否支持该换能器? 如果是、如果您推荐了配置设置、您能否与我分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在论坛上的其它一个问题中、您说我遇到的300kHz 配置设置看起来不错。

    当我使用这些设置通过 GUI 对其进行检查时、我仍然无法获得正确的测量值。  计算后、我进行了正确的 CINN 和 CFLT 值调整。 这是我在 GUI 中的配置:

    移动障碍物后、距离不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nuri:

    感谢您在传感器论坛上发帖!

    您能否尝试降低 ECHO_INT_THR_SEL、看看这是否有用? 回波中断阈值可能过高。

    此致!

    ~Alicia