This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:WPC RF 报告许可证

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486171/awr1843aop-rf-report-for-wpc-licence

器件型号:AWR1843AOP

工具与软件:

您好!

要申请 WPC 许可证、我们需要 RF 报告、您能否向我们提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaqib:
      我们仅测试 FCC 和 RED 合规性。 您能确认您在寻找什么吗? 您是否还可以在目标终端应用上确认?

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivaprasad:

    感谢您的答复。

    我需要测试报告、其中测试了元件的射频、如数据表中所述。

    最终应用是使用 AWR1843AOP IC 构建雷达 PCB、将其用于我们的 ADAS 系统两轮车。  

    为了将无线产品的使用商业化、我们需要 WPC 许可证、为此、我们需要射频测试报告来验证组件的频率范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的测试报告。  

    e2e.ti.com/.../R13858717_2D00_E3V1-FCC-Part-95M-Test-Report-_2800_1_2900_.pdf

    谢谢!

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shareef:

    这是我们要查找的测试报告。

    我们在申请与我们签署协议的 WPC 许可证时需要 TI 提供更多帮助、以便我们可以使用您的产品并将其商业化。

    我们可以通过电子邮件或其他内容联系并进行讨论吗?

    aaquib.niyama@ligermobility.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 通过电子邮件进行连接。