主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
伙计们、
我要求提供一个向我显示启动线性调频脉冲的信号。 查看6843规格后、只需正确设置多路复用器寄存器、即可在 BGA 焊球 N8、K13或 P9上输出该信号。
在我看来、MSS 二进制文件会执行此操作。 我无法轻松编写或理解如何制作此二进制代码。 通过查看硬件、可以看到此信号的最简单位置是 K13焊球。 没错
现在配置为 GPIO-2。 我可以轻松地到达该位置。 任何想法如何获得一个版本的 MSS 代码配置这个球,或其他一个为我. 该规格确切地告知了多路复用器地址
以及要将其设置为什么配置。
下面是识别该规格的屏幕截图:

请注意、最左边的是 K13焊球。 向右、使其输出"开始线性调频脉冲"的所有参数都在这里。
有人能帮助我如何做到这一点吗? 如上所述、如果该焊球不适合使用、N8和 P9也可以输出该信号。
谢谢!
Larry