This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:AWR2243中用于距离-方位角和距离-仰角处理的列选择查询

Guru**** 2461080 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR2243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485662/awr2243boost-inquiry-on-column-selection-for-range-azimuth-and-range-elevation-processing-in-awr2243

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR2243

工具与软件:

尊敬的 E2E 团队:  

我们目前正在使用测试 AWR2243器件 mmWaveLink_SFlash_FW_example . 基于其默认配置、它使用 两个启用的发送天线(txEnable = 1和 txEnable = 2) 以收集数据 8列数据 、然后用于生成 距离-方位角图 .

我们修改了相关的 C 代码(固件)和 mmwaveConfiguration 文件 以启用 第三根发射天线(txEnable = 4) 、使我们能够收集用于生成的附加数据 距离-仰角图 保护。

在本例中、我们现在具有 12列数据 . 不过、我想澄清的是:

  • 哪8列 12与对应 距离-方位角图
  • 哪些列 应使用以生成 距离-仰角图

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    该映射取决于 EVM 上的物理天线配置。 对于 AWR2243BOOST:

    由于 TX1和 TX3处于相同高度、因此它们的相应列应用于距离-方位角映射:

    [TX1-RX1、TX1-RX2、TX1-RX3、TX1-RX4、TX3-RX1、 TX3-RX2、TX3-RX3、TX3-RX4]

     λ TX2的电阻高于2 Ω/2、因此它可以与 TX1搭配使用、以绘制距离-仰角图。

    [TX1-RX1、TX1-RX2、TX1-RX3、TX1-RX4、TX2-RX1、 TX2-RX2、TX2-RX3、TX2-RX4]

    谢谢!

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:  

    感谢您的答复。 我知道天线位置和您与我分享的照片。 关于您提到的器件:

    "由于 TX1和 TX3处于相同的高度、因此应将其对应的列用于距离-方位角图:
    [TX1-RX1、TX1-RX2、TX1-RX3、TX1-RX4、TX3-RX1、 TX3-RX2、TX3-RX3、TX3-RX4]"

    我的问题是:哪些列对应您提到的8个虚拟位置? 例如,是列1–4和5–8 ,还是列1–4和9–12 ?

    非常感谢您的时间和帮助。

    此致、

    Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    TX1-*映射到列1-4、TX2-*映射到5-8、TX3-*映射到9-12。  

    距离方位角应使用1-4和9-12、而距离仰角应使用1-4和5-8。

    谢谢!

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    你的建议似乎是合理的,但什么让我困惑的是 线性调频脉冲配置设置 在中mmwaveconfig.txt用于配置mmwavelink_sflash_example.exe

    方位角映射 、配置将使用txEnable=1 (001)txEnable=2 (010)、和 仰角距离-角度图 、添加了一个附加的线性调频脉冲txEnable=4 (100)

    正如您提到的、 Tx1和 TX3 用于方位角映射。 在这种情况下、似乎是这样 TX3应对应于 txEnable=2,但我找不到任何证明这一点的参考,这就是为什么我有点困惑。

    如果您能提供任何说明、我将不胜感激。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    您能说明一下您正在使用计算方位角/仰角图做什么吗? 它是自定义脚本还是来自 Studio 封装?

    谢谢!

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是一种自定义设置。 我按照以下链接中提供的说明进行配置。

    www.ti2k.com/164140.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    "对于 方位角映射、该配置使用 txEnable=1 (001) 和 txEnable=2 (010)、对于 仰角距离-角度映射、还添加了一个带有 txEnable=4 (100)的额外线性调频脉冲。"

    我找不到用于在链接中绘制方位角图的 TX1和 TX2脚本。 为了说明这一点、应将 TX2 (txEnable=2)用于高度测量。 mmwavelink_sflash_example 的默认 mmwaveconfig.txt 使用 TX1和 TX2来表示仰角(txEnable=1和 txEnable=2)。 对于范围、应使用 TX1和 TX3 (分别为 txEnable=1和 txEnable=4)。

    谢谢!

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:  

    感谢您的澄清。