This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:无法连接 Demo Visualizer

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490223/iwrl6432aopevm-cannot-connect-demo-visualiser

器件型号:IWRL6432AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWRL6432AOP、IWRL6432

工具与软件:

您好!

我想将 IWRL6432AOP 板连接到在线演示可视化工具、但无法成功连接数据端口、这就像等待数据传入一样。

我在该板上刷写了运动和检测演示、但没有工作。 此外、我还可以使用 SDK 中的其他可视化工具、但我想使用在线可视化工具来检查绘图并更改配置文件。

感谢您的帮助:)。

此致、

Carol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carol:

    演示可视化工具不支持 IWRL6432。 您需要使用雷达工具箱中的"Industrial Visualizer"。 您可以在以下位置找到工业可视化工具

    Applications_Visualizer Industrial_Visualizer Industrial_Visualizer.exe

    请在可视化工具中正确选择器件和演示类型、然后您将必须发送所需的配置

    此致