This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:IWR1432 KTO 演示

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487354/iwrl1432-iwr1432-kto-demo

器件型号:IWRL1432

工具与软件:

问题1:特征提取公式

脚踢开启演示中开启电动尾门

文档中未提供特征提取的公式。 您能提供吗?

问题2:信号处理流程如下图所示:

其中、n 个点的最大值应该是前 n 个最大点、但从变量 gMwMssMCB.detMatrix.data 导出的 n 个最大点与从变量 gMwMssMCB.detMatrixMaxIndex 导出的最大点不对应、即使 NUM_ZERO-DOPPPLER_Bins 设置为5也是如此
下图中的红点表示导出的 gMMmMssMCB.detMatrixMaxIndex 变量的最大值索引。 我们如何解释这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我有点担心。 我希望你能很快回复