This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:不能为人员跟踪应用配置 EVM

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1482159/iwrl6432aopevm-not-able-configure-the-evm-for-people-tracking-application

器件型号:IWRL6432AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWRL6432

工具与软件:

我正在尝试为人员跟踪应用运行预构建的二进制文件。 只需查找 运动检测的传感器工作情况和精度即可。  有人可以为此指导我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请按照 IWRL6432人员跟踪示例用户指南中的说明操作。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在闪烁<MMWAVE_SDK5_INSTALL_DIR>\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\prebuilt_binaries\motion_and_presence_detection_demo.release.appimage ""后

    可视化工具"." <RADAR_TOOLBOX_INSTALL_DIR>\tools\visualizers\Applications_Visualizer\Industrial_Visualizer

    线性调频脉冲<RADAR_TOOLBOX_INSTALL_DIR>\radar_toolbox\source\ti\examples\People_Tracking\IWRL6432_People_Tracking\chirp_configs""

    我根据文档进行了所有设置、但我认为跟踪准确度没有达到预期效果。 您能帮助我实现人员跟踪的理想设置吗? 如果范围内只有一个人、就会出现多个盒子。 调优是否需要完成任何操作、或者它是否能与预构建的二进制和线性调频脉冲配置精确配合使用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    预构建的二进制文件和配置应在开放空间中工作、但如果您 在较小的房间或非常杂乱的区域中对它们过于敏感。 我们强烈建议您调整配置、以满足用例的性能需求。 请查看此 跟踪器调优指南。 应该有一个部分涉及被跟踪为多个目标的单个人员。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    哪个版本的雷达工具箱可用于此目的? 我的当前版本是 radar_toolbox_2_30_00_12。  

    谢谢!

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!  

    在最近几次更新中、IWRL6432的人员跟踪软件示例没有任何重大更改、因此可以使用任何最新的工具箱版本、包括2.30.00.12。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    谢谢你的答复,它可以帮助我跟踪人。  

    此致、

    Amit