Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我想根据用于 AWRL6432 AOP 的 TrueGroundSpeed 演示、在 Python 中创建离线数据处理。 我指的是这篇帖子的内容和设置:
AWRL6432:使用6432AOP 的 TrueGroundSpeed 输送带配置
我已经创建了距离多普勒图、还为单个距离库创建了简单的 CFAR 评估。 到目前为止、我得到了合理的结果。
但仍存在一些不确定如何在6432上内部实现信号处理的不确定性。 (我主要以运动/存在检测调优指南和 TI Resource Explorer 中的 DPU 说明为基础)。
离线处理问题:
BPM 解调是如何执行的、以及在哪个步骤中需要执行的?
我是否应该在离线信号处理中也使用"compRangeBiasAndRxChanPhase"值进行校准?
正确吗、我还必须在2D FFT 之后使用矩形窗口并将第一个多普勒频段设置为"0"吗?
当然、我会尝试在 CSS 中的演示源代码中搜索此信息。 如果要参考调优指南等详细文档、将会非常有帮助。
此致
托比亚斯