This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:液位雷达

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486704/iwr1443-level-radar

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: IWR6843

工具与软件:

我正在开发使用 IWR1443模块的液位检测应用。 我将根据高精度演示进行修改、并以本演示为基础。

我观察到 IWR1443的最大距离为20米。 我认为该范围限制基于软件限制(如之前论坛帖子中所述)。 在 TI 液位雷达应用视频中、我们指出它可以达到100米、尤其是带有镜头。 如果我使用镜头,我能用相同的软件测量高达100米吗?

我想增加这个范围。 通过论坛和文档调研、得出以下结论:

  1. 天线属性
    借助高增益天线和镜头、我可以通过减小 FoV 角度来测量更长的距离。 该设置具有两个贴片天线(1TX/1RX)、PCB 布局大致如图所示。 是否可以通过图中的天线实现4GHz 带宽、以实现77-81GHz 频率范围? 我将在 S (1、1)图中获得更窄的带宽。

  1. 延长线性调频脉冲持续时间
    当线性调频脉冲持续时间增加时、ADC 数据收集时间也将增加、因此信号的传输时间将延长。 这有助于检测更长的距离。 但是、一些论坛帖子提到这是不起作用的。 这可能是由于 FFT 大小限制造成的。
    如果我增加线性调频脉冲持续时间、还需要增加帧持续时间吗? 如何更改 ADC 样本数?

  2. 增大 FFT 大小
    我注意到、对于 IWR1443、FFT 大小受限制#define MAX_FFT1D_SIZE (1024)。 如果我将其设置为2048、代码是否仍然可以正常运行? 是否有足够的内存? 最大 FFT 大小是多少?

  3. 优化带宽
    增加带宽可提高距离分辨率。
    增加带宽是否也会延长线性调频脉冲持续时间? 如果线性调频脉冲持续时间增加、ADC 测量时间是否会增加? 我是否需要手动调整这些参数?

  4. Tx 天线的传输功率
    Tx 天线的传输功率是固定的、还是可以通过软件增加?

  5. 对于液位测量应用 IWR1443或 IWR6843、您推荐使用哪个模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花几天时间回复您的问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    天线属性:是的、使用天线可以实现大约4GHz 的带宽。

    线性调频脉冲持续时间:如果增加线性调频脉冲持续时间和相关参数、则必须确保为线性调频脉冲分配足够的时间、以便在指定的突发时间内完成。

    FFT 大小:我想最大 FFT 大小可能为1024。 因此不能使用2048个样本来计算 FFT。

    带宽:是的、增加带宽可提高距离分辨率。 带宽基本上是频率斜率和线性调频脉冲时间的乘积。 线性调频脉冲时间是样本数除以采样率。  

    Tx 功率:可以限制发射功率、但在达到最大限值后不能增加。

    若要获得更好的功耗优化解决方案、请参阅 IWR6843。

    此致、

    Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 一些论坛提到距离限制在20m。 这种限制是基于软件还是基于硬件? 是否可以在不进行任何更改的情况下使用高精度演示增加透镜距离? 20m 距离限制是否与 SNR 值相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是可以在一定程度上增加透镜的距离。

    此致