This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844:回退图像支持哪些地址?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488791/iwrl6844-which-addresses-are-supported-for-fallback-images

器件型号:IWRL6844

工具与软件:

您好!

IWRL6844上的回退映像支持哪些地址?

我在 xWRL6432 TRM 中找到了以下信息、但在 xWRL6844 TRM 中找不到。 xWRL6844是否也是如此?

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这些地址应该是相同的,让我们知道所看到的经验是否与此相矛盾。

    此致、

    Pedrhom