This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:MMWCAS-RF-EVM 中:MMWCAS-RF-EVM TX 移相器补偿

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488675/mmwcas-rf-evm-mmwcas-rf-evm-mmwcas-rf-evm-tx-phase-shifter-compensation

器件型号:MMWCAS-RF-EVM

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 MMWCAS-RF-EVM 实现 TX 波束形成。 在此之前、我遵循中的步骤  校准发送移相器。 可以看出、当每个发射天线的移相器配置为0度时、角度的峰值相位不同。

为什么在最终生成的 LUT 中以0deg 的速率形成波束时、每个发射天线的移相器配置为0? 它不需要补偿?

谢谢!

Hanchen Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、开发这些脚本的团队已不能再提供支持。

    在0度时禁用移相器

    谢谢你

    Cesar