This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:HDC3022DEJR 最大工作压力

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488179/hdc3022-hdc3022dejr-maximun-operating-pressure

器件型号:HDC3022

工具与软件:

您好!

我是 OKOLAB 公司的 Marco Adinolfi、很高兴与您联系。

我有一个关于  HDC3022DEJR 湿度传感器的问题。

超过此传感器可以操作的最大压力是多少?

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco

    很遗憾、我们的团队目前没有可与您共享的数据、这是我们正在积极考虑的问题。 您考虑在什么压力范围内使用 HDC3022?

    谢谢

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 TI 是否有任何在45 psia (~30 psig)或以上工作的湿度传感器。  另外、如果在水蒸汽和高纯度氢的环境中工作时存在任何校准偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    感谢您分享所需的压力范围、这对我们的表征讨论很有帮助。 遗憾的是、我们没有任何随压力变化的湿度精度数据、因此无法说明较高的压力会如何影响传感器的 RH 精度。

    我们还没有测试 RH 准确度对高纯度氢气的影响。 我们收集的所有化学品接触数据均可在 HDC3x 器件用户指南中找到。 这里没有纯氢测试,但您可能会发现它很有用。

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、抱歉这么晚才回复。

    但是、我们将使用介于2和3巴之间的传感器

    谢谢

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco

    我懂了。 我之前说过、我们没有这些范围内的数据、我也无法为传感器在压力环境中的性能提供良好的指导。

    此致

    - Alex Thompson