This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5273:角度分辨率、温度变化和角度输出变化

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1481520/tmag5273-angle-resolution-temperature-change-and-angle-output-change

器件型号:TMAG5273

工具与软件:

尊敬的 传感器 支持 团队:

我是来自日本的 Disty FAE。
客户对 TMAG5273A2的角度分辨率和温度测试结果存在疑问。

我附上了一份包含问题和温度测试详细信息的 Excel 工作表。
e2e.ti.com/.../TMAG5273A2-Question.xlsxe2e.ti.com/.../TMAG5273A2-Temperature-change_2C00_-angle-measurement.xlsx

此致、
由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroaki、

    感谢您考虑使用德州仪器(TI)。  Im 不确定 Scott 在何处获得0.25度分辨率。  不过、数据表的部分确实指出我们可以输出值低至1/16度。 但是、如果您查看数据表磁特性部分中提供的角度误差规格、我们只要求某些规定条件下的0.5°精度。  从该说明中可以看出0.25°、Scott 可能是我们在验证阶段使用我们的器件所能观察到的最准确的测量值。  

    至于温度行为、我需要与团队同步、这可能需要几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick-San:

    感谢您的答复。

    感谢您的答复。
    我们将等待 TI 工程师对清晰角分辨率的定义以及温度与角度之间的关系提出意见。

    此致、

    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick-San 和 传感器 支持 团队。

    您能很快回答我们的问题吗?
    我们的客户正在等待您的回复。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroaki、

    TMAG5273具有灵敏度漂移和偏移漂移、我们认为这会导致在整个温度范围内观察到的角度行为。  尤其是灵敏度漂移、我们观察到在80-100C 范围上下存在类似的峰值。

    在角度分辨率方面、最初版本的器件具有0.25°的分辨率、然后在 PCN 之后、分辨率提高到0.0625°。