This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:Idletime blanking

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490772/awrl6432boost-idletime-staggering

器件型号:AWRL6432BOOST

工具与软件:

您好、TI 专家!

我想更改每帧的线性调频脉冲空闲时间。

RL_sensChirpProfTimeCfg ()函数可在复位时和深度睡眠后更新。 因此在低功耗模式下似乎是可行的。

但是、如果它不是低功耗模式、处理将在 dpc.c 中 dpc_excute()的 while 循环中执行

我的理解是否正确?

如果是、是否可以修改非低功耗模式下的空闲时间?

谢谢你。

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JB:

    是的、可以实现。  您可以 在下一个 DPU 进程之前更改 DPU_RangeProcHWA_PROCESS()函数后的空闲时间。

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang

     我会尝试它。

    谢谢!

    此致、

    JB