This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:对接收到的 UART 数据进行解码、使其具有目标列表

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, IWR6843AOP, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1489235/awr2944evm-decoding-the-uart-data-received-to-have-the-target-list

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOPAWR2944

工具与软件:

我有 AWR2944EVM 和 IWR6843AOP。 我能够连接到这两个传感器、并且我可以使用 putty 看到 UART 输出。
现在、我想对接收到的 UART 数据进行解码、使其成为目标列表。 是否有可用的工具或脚本可供您使用? 如果不能、我将如何做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    要解析 AWR2944对象数据、您可以参考 SDK 演示文件夹(mmw_demo_example_script.py 和 parser_mmw_demo.py)中提供的分析器脚本。

    路径: c:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\demo\parser_scripts

    检查部分 发送到主机的输出信息 收件人 :/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/ti/demo/awr294x/mmw/docs/doxygen/html/index.html、以详细了解每个 TLV 的结构。

    IWR6843AOP 的 TLV 可能与 AWR2944不同。 您可以检查"Understanding UART Data Output Format for TLV types"。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    感谢您的答复。 我测试了脚本、它运行正常! 现在、我想做一个不是基于 A 记录数据的实时可视化。

    我能够编写一个读取 UART COM4数据的脚本、我可以看到二进制输出。 现在、我认为可以通过 python 库  parser_mmw_demo.py 来实现我的目标。 但我不确定如何将字节从 UART 传递到我的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    在这种情况下、您可以参阅 Radar Toolbox 中提供的 Automotive visualizer

    可视化工 具的路径:radar_toolbox_ \tools\visualizers\ Automotive_Visualiser

    此致、

    Samhitha