This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP108:用于表面接触测量的数字温度传感器

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP108, TMP117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488082/tmp108-digital-temperature-sensor-for-surface-contact-measurement

器件型号:TMP108
Thread 中讨论的其他器件: TMP117

工具与软件:

对于为直接表面接触测量选择合适的数字温度传感器、我需要寻求支持。 我们的应用要求该器件能够测量水管的外表面温度、因此理想情况下传感器应该能够处理湿度。 I2C 接口是另一项要求。 您能为我们推荐您产品系列中的传感器吗   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faris:

    当说"应能够处理湿度"时、您是否认为所选的传感器需要能够检测和报告湿度? 还是只能承受湿度?

    谢谢

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它必须耐湿(如果暴露在外)、或者可以用保护材料覆盖、同时保持最佳的温度读数精度。 不超过1°C 的温度精度即可满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Faris

    我们的传感器必须通过 HAST (多日的高温和高 RH 暴露、以确保封装完整性)、从而实现可靠性评估、因此承受和抵抗湿度不是问题。 您是否有任何其他要求、例如封装尺寸?

    谢谢

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。

    封装尺寸仍有待确定、但传感器表面能否与水管直接接触? 或者、您建议使用在传感器下方有过孔的隔离铜 PCB 焊盘、将其与管道表面分离。 也许可以使用保形涂层来保持传感器和 PCB 焊盘受到保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Faris

    对于 TMP108等 DSBGA 器件、通常我们建议不要使用此管道等导体直接接触传感器。 直接接触传感器芯片和管道会导致 ESD 或闩锁问题。 我建议使用封装的封装、这样封装体就可以充当任何杂散电信号的缓冲器。 您可以尝试使用带有过孔和保形涂层的 PCB 焊盘、这肯定会提供良好的散热路径、但可能无法提供太多的电气保护。

    我推荐 TMP117、尤其是采用 WSON QFN 封装的设计。 TMP117是一款高精度 I2C 本地温度传感器、具有用于更好表面感应的散热焊盘、同时仍采用模压封装。

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此事的帮助 Alex。

    我们已按照您的建议订购了 TMP117样片、并将执行一些测试、以确认它符合我们的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Faris

    听得不错。 请告知我测试结果的最新信息、如果还有其他需要帮助的地方、敬请告知。

    此致

    - Alex Thompson