This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:即使成功连接电路板 LDC1101EVM、也无法配置或流式传输数据

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1489736/ldc1101evm-it-is-not-possible-to-configure-or-stream-data-even-after-successfully-connecting-the-board-ldc1101evm

器件型号:LDC1101EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

 由于配置/流数据问题、我们的一位客户申请了电路板 LDC1101EVM。 我们发出了更换、但客户问题仍未解决。 请参阅以下文档:

---------------

-两个板都存在 LDC1101EVM GUI 的连接问题。 即使连接成功、也无法配置或流式传输数据。
-两个板的连接方式相同,并显示相同的问题与 GUI。
-设备管理器屏幕截图显示板已被识别。 因此、我们怀疑 LDC1101EVM GUI 有问题、因为两个板上的硬件似乎都在工作。

我需要对 LDC1101EVM GUI 进行故障排除时的支持才能读取电路板的数据。

---------------

请建议故障排除、以帮助客户。

谢谢。此致、

Usman

338120