This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:使用 IWRL6432BOOST+DCA1000EVM (不带 mmWave Studio)收集原始数据

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492466/iwrl6432boost-collecting-raw-data-using-iwrl6432boost-dca1000evm-without-mmwave-studio

器件型号:IWRL6432BOOST
Thread 中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在尝试使用 IWRL6432BOOST+DCA1000EVM 而不使用 mmWave Studio 来收集原始数据。

我无法使用 mmWave Studio、因为我们需要使用的系统基于 Linux。

我曾尝试遵循有关 TI_DCA1000EVM_CLI_387.pdf 中第3.2.3节 Software_User 的文档、但目前无法按预期收集原始数据。

应用

  1. /DCA1000EVM_CLI_Control FPGA config.json
  2. ./DCA1000EVM_CLI_Control 记录 config.json
  3. ./DCA1000EVM_CLI_Control start_record config.json

我看不到 LED 指示灯闪烁、大约30秒后它没有显示 LVDS 数据。

收集 IWRL6432BOOST+DCA1000EVM 的正确步骤是什么?

此外、如何使用 CLI 软件发送所需的雷达配置?

是否需要某些 SDK/工具版本才能实现兼容性?

如果您能提供帮助、我将不胜感激。

好的