This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:IWRL6432

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1491167/iwrl1432boost-iwrl6432

器件型号:IWRL1432BOOST

工具与软件:

低功耗模式与高功耗模式之间的输出功率差异是多少? 在高功率模式下、您是否需要使用外部电源而不是 USB 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    高功率模式是传感器的正常运行模式。 传感器发射线性调频脉冲、在高功率模式下执行处理。 处理后、传感器进入低功耗模式、在该模式下、传感器的大部分部分都会断电。 根据内部计时器或外部触发器、传感器会唤醒并进入高功率模式、然后执行传输和处理。

    USB 功耗对于两种模式都是足够的。 无需连接外部电源。

    此致