This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:UniFlash 错误报告

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492423/awr2944-uniflash-bug-report

器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我不确定放在哪里、但这是 Uniflash 桌面应用程序的错误报告。

我有与 AWR2944完全相同的问题:当 python 正常工作时、Uniflash 无法进行映像刷写? -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

我发现、当我在 Uniflash 应用程序中选择 AWR2944时、没有选项可以设置自定义闪存写入器。 使用 python、您可以指定一个为我们使用的特定闪存芯片配置的自定义闪存写入器、并且一切均可正常运行。 但当我尝试使用 Uniflash 桌面应用程序刷写电路板时、也会出现故障、因为尝试使用某种默认的闪存写入器。

设置:
Uniflash 版本:版本: 9.0.0.5086
AWR2944
闪存:Winbond W25Q64JV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据另一个 E2E 主题、"我们不支持通过 UNIFLASH 使用自定义闪存配置来刷写映像。 对于定制闪存、可以使用 python 脚本来刷写映像。" 然后、我将关闭该主题帖。

    此致!

    Gabriel