This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:Uniflash 可以##39;当 python 正常运行时、无法刷写图像?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487451/awr2944-uniflash-can-t-do-the-image-flashing-while-python-works-fine

器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

硬件:AWR2944定制电路板

闪存:Winbond W25Q32JWUUAQ  

我们在 Uniflash 和 Python 之间使用相同的"sbl_uart_uniflash.release.tiimage"和相同的 SBL。

在 Uniflash 中、它无法刷写图像、错误消息如下所示。

但是、使用 python 脚本来执行映像刷写可以。

您是否有任何评论、为什么同一个 "sbl_uart_uniflash.release.tiimage"和同一个 SBL 会产生两个不同的结果?

Uniflash 中是否存在任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您能否通过一个简单的 hello world 示例尝试从 SDK 发送默认 SBL? 此外、您能否确认您是仅使用定制电路板还是使用默认 EVM 观察到此行为?

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    在客户的电路板上、即使使用默认 SBL (sbl_qspi.release.tiimage)、也仍会出现恢复失败。  

    在 TI AWR2944 EVM 上、没问题。 区别在于 QSPI 闪存、但它不会使 SEN

    有任何建议可以尝试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您提到了 python 刷写脚本正在运行、因此可以确认在刷写应用程序后是否正在引导?

    此外、客户在此处使用的是哪个闪存器件? 请分享客户为其自定义闪存设置修改的 syscfg 配置。

    同时、您可以参考以下主题、此处讨论了类似的问题 -  

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1271321/awr2944-uniflash-gd25q64c-flash-verify-failed

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1381811/awr2944-unable-to-flash-using-uniflash

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    亮起的 python 正在正常运行。 在闪存之后、引导和应用程序运行良好。 没问题。

    闪存为  Winbond W25Q32JWUAQ。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您能否分享您正在刷写的 UART uniflash 和 QSPI 映像的 syscfg 闪存配置的屏幕截图? 您可以尝试使用另一个 EVM 进行同样的实验、并检查它是否在该 EVM 上工作吗?

    此外、请再执行一个实验、使用正在运行的 python 脚本刷写应用程序、并在 CCS 中运行以下示例并共享日志-mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mcu_plus_sdk_awr294x_10_00_00_07\examples\drivers\qspi\qspi_flash_diag

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们不支持通过 UNIFLASH 使用自定义闪存配置来刷写映像。 对于定制闪存、可以使用 python 脚本来刷写映像。 我将在此处结束该主题帖。

    此致、

    Shruti.