This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:规格检查

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492062/tps56a37-spec-check

器件型号:TPS56A37

工具与软件:

你(们)好  

您可以 帮助推荐一款合适的产品吗?

要求使用输入电压为12V~24V、输出电压为12V、Imax 为8A 的降压转换器。

TPS56A37是否可用于此应用? 当输入为12V 时、它是否可以支持12V 输出?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth  

    除12Vin 至12Vo 外、该器件符合您的规格、该器件支持高达98%的占空比运行。 它没有100%占空比。  

    谢谢  

    Tahar