This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5273EVM:3D 打印旋转放大器的准确度;推模块

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273, TI-SCB, TMAG5273EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492258/tmag5273evm-the-accuracy-of-3d-printed-rotate-push-module

器件型号:TMAG5273EVM
主题中讨论的其他器件:TMAG5273TI-SCB

工具与软件:

嗨、团队:

以下是使用 TMAG5273进行测试并包含3D 旋转时遇到的一些问题、需要您帮助进行分析。 谢谢!

1. 当旋钮旋转(不可伸缩)时,为什么 x 轴、y 轴和 z 轴的值会发生变化?

2. 按下旋钮时、z 轴变化量仅为5 mT、范围设为40 mT。 这符合预期吗?

3. TI GUI 无法修改寄存器的内容? 但它可以由 I2C 从外部 MCU 写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1和2中的数据通过计算得出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    感谢您在传感器论坛上发帖!

    Unknown 说:
    1.  当旋钮旋转(不可伸缩)时、为什么 x、y 和 z 轴的值会发生变化?[/QUOT]

    旋钮具有径向磁体、因此、旋转旋钮时、磁场会发生变化。 因此、每当触发转换时、X、Y 和 Z 轴都会因磁场变化而发生变化。

    Unknown 说:
    2.  按下旋钮时、z 轴仅变化5mT、范围设置为40mT。 这是否符合预期?

    该器件的范围为40mT。 这意味着、这是在此范围内报告的最大磁场 、与 磁体的预期磁场无关。 按下旋钮时看到5mT 的变化很好。

    Unknown 说:
    3. TI GUI 无法修改寄存器的内容? 但它可以由 I2C 从外部 MCU 写入。[/QUOT]

    您应该能够使用 GUI 在寄存器页面上更新 TMAG5273的寄存器、只需确保拥有 TMAG5273EVM 和 TI-SCB。  

    此致!

    ~Alicia

    [/quote]