This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:天线端口上的 IWR6843AOP 输出功率

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1491951/iwr6843aop-iwr6843aop-output-power-at-antenna-port

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: IWR6843

工具与软件:

IWR6843AOP
什么是  天线端口和的平均输出功率  天线端口处的峰值输出功率。

是10dBm 和15dBm 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如 IWR6843AOP 产品说明书中所述、您可以假设传导功率与 IWR6843相同、EIRP 为15dBm。

    这是峰值输出功率、不是平均值。 如果随时间推移求平均值、则平均输出功率应更低。

    此致!

    耐特