This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:BinData 日志解码

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1489409/iwrl6432aopevm-bindata-log-decoding

器件型号:IWRL6432AOPEVM

工具与软件:

您好!

我将与"C:\ti\radar_toolbox_3_00_00_05\tools\visualizers\ Applications_Visualizer \ Industrial_Visualizer "配合使用。

我运行示例" radar_toolbox_3_00_00_05\source\ti\examples\Industrial_AND_RID\Presence Personal_Electronics Motion_Detection \Human _non-human _classification "

我想运行长时间的户外假警报测试 。  

输出数据日志位于".C:Applications_Visualizer Industrial_Visualizer \binData"中

我想知道如何可以从这个数据日志了解是否是人类的虚假警报.

谢谢  

照烧  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaki:

    结束该主题、因为我正在通过电子邮件与 Nathan K 合作。  您更愿意使用 E2E 吗?

    此致!

    耐特