This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:毫米波演示可视化工具的热图中有关 Z 轴单元的阐述。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1491419/awr1843-clarification-on-z-axis-unit-in-heat-map-from-mmwave-demo-visualizer

器件型号:AWR1843

工具与软件:

主题: 从毫米波演示可视化工具中删除了有关热图中的 Z 轴单元的阐述。


尊敬的 TI 论坛:
我正在使用毫米波演示可视化工具、并生成了热图。 x 轴表示横向距离(米)、y 轴表示纵向距离(米)。 z 轴值显示在工具提示中(例如14831.868638364405)、但我不确定 z 轴的测量单位。
您能否说明一下 z 轴代表什么及其测量单位?

请查看随附的方位热图。

感谢您的帮助!


此致、
Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivam:

    上图对应距离-方位角热图。 距离-方位角热图是通过 为所有虚拟天线执行2D-FFT 来创建的、并保存所有距离库的零多普勒频段值。 通过 UART 发送的距离方位角热图包含上述复杂的2D FFT 样本。

    您可以 在 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS 中查看 AoAProcHWA_PrepareRangeAzimuthHeatmap 函数 src、以了解更多详细信息。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:
    感谢您的回复并将我引导至 AoAProcHWA_PrepareRangeAzimuthHeatmap 函数以了解更多详细信息。 但是、我的问题仍未解决。
    您能指定距离-方位角热图中 z 轴的单位吗? 了解2D FFT 值的单位将极大地帮助解释结果并确保准确的分析。
    我期待着你的澄清。
    此致、
    Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivam:

    您可以参阅 (+) IWR6843ISK:距离方位角热图:如何解析 TLV 和计算数据-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛 、了解如何使用通过 UART 传输的输出来创建距离方位角热图。 根据我的理解、Z 轴在某种程度上是量化的形式。 通过 UART 传输的热图采用 Q15格式。 在绘制热图之前、在可视化工具中进行进一步处理。 因此、我建议您检查演示可视化工具源代码(mmwave.js)、以便更好地理解。

    了解2D FFT 值的单位将极大地帮助解读结果并确保准确分析。

    您在距离方位角热图中究竟要寻找什么?

    以下链接详细介绍了在哪里可以找到源代码。 这是一个旧的常见问题解答、因此它提到使用较旧的可视化工具版本。 我建议您改用3.6.0版。  (+)[常见问题解答] AWR1843:在哪里可以找到毫米波演示可视化工具-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛的源代码

    此致、

    Samhitha