This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:XDS_USB 灯不亮

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, UNIFLASH, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488548/awr2944evm-xds_usb-light-not-on

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHAWR2944

工具与软件:

当我将 USB 电缆插入 AWR2944EVM 板上的 XDS_USB 端口以使无灯闪烁、并且当我尝试运行 JTAG 调试器时、收到错误消息、显示我无法连接到 DAP。 USB 电缆之所以正常工作、是因为它适用于 FTDI 端口、并且 SOP 配置为刷写。 如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    让我将该主题分配给合适的专家

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    插入 XDS_USB 端口不应导致任何灯亮起。 为了提供背景信息、您能告诉我您是如何运行 JTAG 调试器的吗? 是通过 CCS 实现的吗? 您还可以给我发送一张有关您用于 EVM 的物理设置的图片吗? 插入电缆的电路板正面图片就足够了。

    此致!

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 CCS、附件是设置图片。 这是我在尝试运行调试器时收到的错误。  

    这是我当前的设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您已将 DCA1000连接到板上。 根据我以前的经验 DCA 可能会不时地引起奇怪的错误。 我假设您使用 DCA 来捕获原始数据、但出于刷写目的、您不需要将其连接。 尝试断开 DCA 并在那之后连接到电路板。 如果可行、请告诉我。

    此致!

    Gigliotti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将尝试这个。 作为一个附带问题、有其他方法进行闪存、而不是使用 CCS 或 Uniflash。 我想将不同的非 TI 硬件集成到我的项目中、并希望让雷达在更大的脚本中以函数的形式进行测量。 例如、可以在 Visual Studio 中执行 CCS 中完成的所有操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、使用 AWR2944、只需 Visual Studio 即可闪烁。 请参阅本节"4.2.4.  Wave_Demo_Visualizer_User 中的"使用 Python 工具的刷新过程"。 有关更多背景信息、此路径中包含此文档

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\docs

    此致!

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有帮助。 现在我正在尝试为 XDS110找到 COM 端口、但这就是我在 COM 端口下看到的所有内容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果该主题已关闭、您能否解决该主题。  

    此致!

    Gabriel