This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWave Studio 中采用 DCA1000EVM 和 xWR6843AOPEVM 时的帧和线性调频脉冲关系的阐释

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1491944/dca1000evm-clarification-on-frame-and-chirp-relationship-in-mmwave-studio-with-dca1000evm-and-xwr6843aopevm

器件型号:DCA1000EVM

工具与软件:

您好!

我一直将 MMWAVE_STUDIO_02_01_01_00软件与 DCA1000EVM 和 xwr6843AOPEVM 组合配合使用。

我有一个关于帧与线性调频脉冲之间的关系的问题、如下图所示。 一个帧是否包含128个线性调频脉冲信号? 或者一个线性调频脉冲信号是否包含128帧?

如果能够说明帧与线性调频脉冲之间的关系、我将不胜感激。 ​

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    请注意、 每个 帧包含"n"个数量的线性调频脉冲信号、而不是相反。  从上面的图像中、您有256个帧数据、每个帧由128个线性调频脉冲组成。 希望这对您有所帮助!

    此致、
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1个 帧包含128个线性调频脉冲。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 感谢您的答复。