This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:BSS 固件版本0.0.0.0

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843ISK, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488421/iwr6843isk-bss-firmware-version-0-0-0-0

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、、、 IWR6843

工具与软件:

您好!

我已经购买了 IWR6843ISK 并将其连接到 DCA1000EVM 卡。  现在、我正在尝试使用 mmWave Studio 2.1.1.0中的 RadarAPI、在加载 BSS FW 之前一切都正常、因为版本是0.0.0.0、固件版本是 NA。 我将刷写 mmWave Studio 版本附带的 bin 文件 radarss bin 文件。 这也是一个问题、因为如果我尝试刷写 MSS FW、应用程序将冻结。


我希望您能告诉我为什么会发生这种情况以及在哪里得到它的正确版本。
非常感谢、
此致。

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我带来了一些信息、希望这些信息对您有所帮助。 我安装了版本2.1.1.0、2.1.0.0和2.0.0.2、问题仍然存在。 IWR6843ISK 1.-OFF 2.-OFF 3.-ON 4.- ON 5.-OFF 和6.-OFF 的开关。  

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    最好单击"View (查看)"选项卡并打开"Output (输出)"日志、这样您就可以在单击按钮时看到发生的所有操作的日志。 您应该会收到打印在此处的错误、例如"Error: Connection Failed: Calling_Connect Returned 3"。 下面是 DCA1000常见问题解答文章、其中将详细介绍常见错误和入门资源。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441304/faq-dca1000evm-support-tools-debugging-and-more

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedhrom:

    我已经检查了输出、但不会出现此类误差。 它只是按预期加载软件、但日志未显示任何错误、只是在我收到一些警告时发出警告、因为我尝试了两种波特率。 我会查看你刚刚发给我的常见问题解答。

    此致、

    Daniel  

    [09:16:24]测试= false
    [09:16:24] RstdNet:端口2777:侦听。
    [09:16:24]
    [09:16:24]***脚本成功完成。***
    [09:17:17][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
    [09:17:17][RadarAPI]:状态:通过
    [09:17:18][RadarAPI]:打开电路板控制端口()
    [09:17:18][RadarAPI]:状态:通过
    [09:17:19][RadarAPI]:ar1.FullReset ()
    [09:17:19][RadarAPI]:状态:通过
    [09:17:19][RadarAPI]:关闭电路板控制端口()
    [09:17:19][RadarAPI]:状态:通过
    [09:17:19][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
    [09:17:19][RadarAPI]:状态:通过
    [09:17:19][RadarAPI]:ar1.SOPControl (2)
    [09:17:19][RadarAPI]:状态:通过
    [09:17:20][RadarAPI]:ar1.Connect (4921921600,1000)
    [09:17:23][RadarAPI]:警告:已与波特率115200相连
    [09:17:24][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
    [09:17:24][RadarAPI]:警告:尝试使用波特率921600连接
    [09:17:25][RadarAPI]:ar1.4074ted() Calling_Is
    [09:17:27][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("IWR6843")
    [09:17:27][RadarAPI]:状态:通过
    [09:17:27][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("60G")
    [09:17:27][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("IWR6843")
    [09:17:27][RadarAPI]:状态:通过
    [09:17:27]设备状态:IWR6843/QM/SOP:4/ES:2
    [09:17:27][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Asklem\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [09:17:35][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio_02_01_00_00\\rf_eval_firmware\\radarss\\xwr68xx_radarss.bin")
    [09:17:40][RadarAPI]:下载 BSS ROM RPRC 二进制文件..
    [09:17:47][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion ()
    [09:17:47][RadarAPI]:BSSFwVersion:(00.00.00.00 (00/00/00/00))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:
    我在结束时没有出现错误、但似乎开关错误。 再次查看用户指南、我看到开关出了问题。 如果将来有人需要、我将链接留在这里 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__2.20.00.05&node=A__AGTrhNYW8jE6cMxbovlfaA__radar_toolbox__1AslXXD__2.20.00.05
    此致、

    Daniel