This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:操作器件

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488996/mmwcas-rf-evm-operating-devices

器件型号:MMWCAS-RF-EVM

工具与软件:

大家好、团队

操作设备在 Cascade_Configuration_ 054.lua 中控制。

使用 Cascade_Configuration_ 4.12.lua、 我想更改操作设备。

例如、TX 1开启、其他 TX 关闭。

然后、无需信号处理的结果。

请告诉我如何设置操作设备。

此致、

Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     假设您参考的是以下 LUA 脚本

    C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio Scripts\Casace\CCascade.52lua Cascade_Configuration_

    TX 作为 ChristpConfig_mult API 的一部分被启用。 您可以看到、此 API 中的最后三个值定义了启用哪个 TX。

    Int32 ChirpConfig_mult (ushort RadarDeviceId、ushort chirpStartIdx、ushort chirpEndIdx、ushort ProfileID、float startFreqVar、
    float freqSlopeVar、float idleTimeVar、
    float adcStartTimeVar、ushort tx0Enable、ushort tx1Enable、ushort tx2Enable)

    遗憾的是、开发这些脚本的团队已不能再提供支持。 所以、我们只能提供有限的支持

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar

    感谢您的答复。

    在级联中、我想运行不同步的器件。

    每个器件都使用自己的 LO 信号运行。

    您是否有任何想法来实现此操作?

    此致、

    Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关此用例的更多信息?

    通常、这可以称为卫星而非级联。  

    您将无法使用 MMWCAS EVM 执行此操作

    则需要单独的 EVM。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar

     

    感谢您的答复。

    我知道器件不能使用自己的 LO 信号级联工作。

     

    此致、

    Yuichi