This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6243:外部时钟规格

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6243, IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490867/iwr6243-external-clock-specification

器件型号:IWR6243
主题中讨论的其他器件: IWRL6432AOP

工具与软件:

高、以下是使用外部时钟的 IWR6243和 IWRL6432AOP 的规格。

Im 对于直流 trise/fall 和 DCVil/DCVih 参数有点不确定。 您能否详细说明它们是如何指定的(如何测量它们)? 它们仅在使用直流耦合方波时可用吗?

谢谢、BR

Johan L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    这些参数是为外部时钟源(直流耦合方波)指定的。 为了检测时钟源、外部振荡器器器件时钟子系统要求源具有10ns 的最大上升/下降时间。 Vih/Vil 为器件端指定的逻辑电平。 因此、外部振荡器需要满足这些规格、才能将时钟提供给毫米波器件。

    这些值不是测量的、而是用于外部时钟源检测的器件时钟子系统的规格。

    谢谢!

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarnendu:

    感谢您提供的投入。 我们计划使用交流耦合正弦波(削波正弦波)作为满足所有其他要求(直流- trise/fall、DCVih/Vil 除外)的外部时钟、因此我们应该没有问题。

    BR

    Johan L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    正确。 您只需要满足交流耦合输入的摆幅要求。

    直流- trise/fall、DCVih/Vil =这些用于直流耦合输入。

    谢谢!

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarnendu

    完美、谢谢!

    BR

    Johan L