This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544:TI 演示是否支持以太网的 ADC 输出?

Guru**** 2612745 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492004/awr2544-does-ti-demo-support-adc-output-from-ethernet

器件型号:AWR2544

工具与软件:

您好!

我查看了 SDK 用户指南、但找不到用于禁用 FFT 的 param。 请告知毫米波演示是否支持 AWR2544以太网的 ADC 输出?

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们不支持这种开箱即用功能、主要是因为1 Gbps 足以发送客户发出的大量复杂线性调频脉冲。
    如果客户在 ADC 中生成的数据小于1Gbps 吞吐量、则可以手动省略1D FFT 代码并通过以太网传输。
    我们默认情况下不支持它,但它是通过客户。  
    但1Gbps 绝对不足以以如此快的速率流式传输数据、这是我们使用1-D FFT 压缩数据的原因。

    此致、
    Saswat Kumar