This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:如何在高端角雷达示例中重新编译 gtrack 库?

Guru**** 2612755 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1489618/awr2944evm-how-to-rebuild-gtrack-library-in-example-high-end-corner-radar

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具与软件:

你(们)好

 在此示例"high_end_corne_radar"中、我要向 gtrack 库添加一些内容。 您能否共享 gtrack 源代码和指南来重建 ti?

  

雷达电路板:AWR2944评估模块

雷达工具箱版本:v2_30_00_12

示例:source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\high_end_corner_radars\SDA\2944 src

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按照以下步骤重新构建 gtrack 库-

    • cd C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_ \mmwave_mcuplus_sdk_ \scripts\windows
    • 输入 setenv.bat 以设置环境变量
      • 确保 MMWAVE_SDK_DEVICE=awr2944。 检查批处理文件中的其他路径是否有效。
    • 使用相同的命令提示符并导航至 gtrack 文件夹
      • C:\ti\radar_toolbox_ \source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\high_end_corne_radars\ALG\gtrack src
    • 输入 gmake clean  以清除所有 gtrack 对象
    • 输入 gmake all 以构建 gtrack 库

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

     感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此 E2E、因为您的问题已解决。

    此致、

    Samhitha