This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:AWR2944电源管理

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, LP87745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490154/awr2944evm-awr2944-power-management

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944LP87745

工具与软件:

E 将 LP87745与 AWR2944一起使用、电流测试发现电源的时序不符合2944规格。 电流测试发现1.8V 电压在1.2V 之前、这与规格不一致。 请帮助确认此类使用的影响;我们的设计也参考了开发板设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此部件在所有电源轨正常前处于复位状态。  因此、该时间 不应太关键。  我将与 PMIC 团队核实这一点、以及 PMIC 的输出上是否有任何时序控制。   

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的支持。 请问是否有结论得到确认? 我们当前使用的信号是 LP877451A1RXVRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还在等待获取一些信息。  将尽快更新。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于电源 轨相关 时序的任何限制、我有一些反馈-这不是很关键、您共享的时序是可以的。

    此致、

    Ali