This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:mmWave Studio 中 DCA1000EVM 上的 FPGA 版本检索问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2544LOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1491931/mmwave-studio-issue-with-fpga-version-retrieval-on-dca1000evm-in-mmwave-studio

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMAWR2544LOPEVM

工具与软件:

您好!
我希望这封邮件能让您满意。

我目前正在致力于使用 AWR2544LOPEVM 和 DCA1000EVM 以及 mmWave Studio 来评估雷达系统。 在 AWR2544LOPEVM 和 PC 之间的连接已成功建立后、我在从 DCA1000EVM 检索 FPGA 版本时遇到问题。

当我点击 mmWave Studio 中的"Set up DCA1000"来尝试连接时、无法读取 FPGA 版本、如随附的图像所示。 在 Output (输出)选项卡中、将显示以下错误消息:

"ReadRFDC Card_Fpga 051(): UDP recvfrom failed : 10052"(ReadRFDCc UDP401():UDP recvfrom 失败:10052)

为了方便您参考、我使用的是 Windows 版的 mmWave Studio、特别是 mmwave_studio_03_01_04_04 .

您能否帮助我了解此问题的原因或提供任何故障排除建议?

非常感谢您的持续支持。

此致、
Shuhei