This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314EVM:关断模式中的高电流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1314EVM, LDC1314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1491796/ldc1314evm-high-current-in-shutdown-mode

器件型号:LDC1314EVM
Thread 中讨论的其他器件: LDC1314

工具与软件:

我一直使用 LDC1314EVM 进行原型设计、但我看到关断模式下的电流很高。

功率分析仪显示~1.8mA 处于关断状态、而数据表报告为200nA。

我已经将 TI 微控制器部分与 EVM 分开、并在 LDC1314部分添加了一个接头。 我 通过 STM32 DEV 板控制芯片并使用 GPIO 驱动 SD 引脚、期间出现高电流关闭。

为了 尽可能多 地删除变量 、我断开了 STM32  连接、仅将3.3V 连接到 Vdd、并将 SD 引脚跳转到 Vdd、我仍然看到1.8mA。

如何确保 LDC 进入关断状态和/或将关断电流降至数据表中报告的200nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    查看原理图、可能还有其他几个项目需要消耗更多电流。  您能否确保振荡器没有运行、并在他们消耗额外电流时移除上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我低估了时钟的电流消耗、这是关断模式下的电流消耗源。