This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:有关扩展 AWR2944的可检测范围的查询

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486364/awr2944-inquiry-about-extending-detectable-range-of-awr2944

器件型号:AWR2944

工具与软件:

警官、你好!

我希望你做得好。

我的目标是使用 AWR2944将最大可检测距离扩展到500米。 我已经看到、这有可能通过添加低噪声放大器(LNA)和功率放大器(PA)来实现。 我想知道此方法是否适合 AWR2944的雷达前端模块。

我们精心选择了 PA 和 LNA、以确保与71-86GHz 频率范围兼容。 在对 LNA 和 PA 积分时、是否有任何方法可以预测预期结果? 如果这种方法是合适的、我应该特别注意哪些方面?

您可以在下面找到所选 PA 和 LNA 的特性。 如果您能提供有关此主题的任何进一步信息、我将不胜感激。 欢迎提出任何建议。

功率放大器: https://www.macom.com/products/product-detail/MAAP-011205 

低噪声放大器: https://www.altumrf.com/products/arf1206l5/

我期待你的答复。  

此致、  

Mehmet Serhat Arslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    感谢您的提问。  有人会尽快对此作出回应。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、  

    感谢您的关注。 有任何关于此主题的更新吗?  

    此致、  

    Mehmet Serhat Arslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    我正在收集有关该主题的其他专家的意见。  很抱歉耽误你的时间。  感谢您的耐心。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    这种方法在理论上是可行的。  您必须通过 适当地对 RX 增益阵列进行编程来确保接收器不饱和。  此外、在 AWR2944 TX 路径上使用退避、以确保外部 PA 不会被过驱动。  必须注意  PA 布局、从而避免 TX-RX 隔离问题以及外部 PA 到内部 VCO 拉取的影响。   

    在此应用中、您只希望检测远距离?  

    此致、

    Ali

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、  

    我非常感谢您的努力和及时的回应。

    我们的目标确实是确保实现适当的 TX-RX 隔离并防止接收器饱和(正如您谈论这些潜在风险和影响时所指出的)、以便它不会对 AWR2944的其他元件或内部电路产生负面影响。 但是、我们目前停留在如何仿真和准确预测潜在影响上、尤其是在与内部前端元件(PA、LNA 和 VCO 牵引)交互作用方面。 具体而言、我们不确定如何对雷达前端(AWR2944芯片内集成的模拟前端)进行建模或仿真来预测这些影响。

    是否有方法或建议的方法来对 AWR2944的内部雷达前端进行建模或近似计算、可通过使用提供的参考模型、简化的等效电路或其他间接仿真方法进行?  此外、既然我们已经签署了 NDA、您能否提供 TI 的仿真模型或参考设计、帮助我们准确地仿真 AWR2944的内部前端行为?

    另外、关于您的问题、该应用实际上仅用于远距离检测。

    我们非常感谢您为帮助我们准确预测和缓解潜在风险而提供的任何进一步指导或建议。

    此致、  

    Mehmet Serhat Arslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在检查 此类模型是否可用以及是否可以共享。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sehrat:

    您当前与 TI 的联系人(销售、营销或现场应用工程师)是谁?  我需要他们的名字、以便我可以安全地共享 HFSS 模型文件

    此致、
    萨米语